This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62136:加速负载瞬态分析

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719603/webench-tools-tps62136-expediting-load-transient-analysis

器件型号:TPS62136

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 从稳态的角度显示了负载瞬态、即未显示启动、仿真运行相对较快。

我正在模拟 TINA 上的一些电源、尤其是为了验证大容量电容器对负载瞬态响应的影响。 问题是、我已经将软启动设置为相对较长的时间间隔、并且仿真需要很长的时间才能运行。 是否有办法像 Webench 中那样"跳过"启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    请将初始条件置于 Cin (IC=Vin)、CSS (IC=4.8)和 Cout (IC=Vout)电容器上、以避免软启动时间并快速运行仿真。 请使用如下所示的"设计"选项共享设计。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen、这是项目的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen、在我理解如何操作之前、我进行了一些实验、但现在我已经开始工作了。

    非常感谢。