This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1变化基准电容系统稳定

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672429/tps65131-q1-tps65131-q1-change-vref-cap-system-was-stable

器件型号:TPS65131-Q1

尊敬的

我们的客户设计的是 TPS65131-Q1,但 客户 发现问题,为什么更改 Vref CAP C109 (0.22uF→2.2uF)系统是稳定的。

在 C109 0.22uF 之前、如下表所示:


C109改为2.2 μ F、如下表所示


如有任何疑问、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    示波器图仅显示上升时间已延长。 您说的"不稳定"是什么意思?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona


    抱歉、问题未清除。


    我们的客户设计的是 TPS65131-Q1,但我们发现问题,为什么更改 Vref CAP C109 (0.22uF→2.2uF)输出波形是清晰的。

    verf :C109=0.22uF 输出波形 有一些 噪声

    C109更改为2.2uF :输出波形 清晰。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../5657.103FB1XN_2D00_1C0-_5F00_-01_5F00_DC_2D00_DC_5F00_CD.pdf

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    根据原理图、LXP 是升压转换器的开关节点。 因此、在给定的示波器图上不会出现不稳定性。 请使用示波器图显示您观察到的不稳定性。

    通常、VREF 是一个噪声敏感节点、因此布局可能会将大量噪声注入 VREF、从而导致问题、但同样、在示波器图上看不到不稳定性。

    另一个可能的根本原因是负转换器的反馈分压器消耗的高基准电流。 使用的电阻器为20k、这会导致比我们测试的10uA 高得多的电流。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte

    感谢您的回复、我们将尝试其他测试条件。

    此致、
    劳伦斯。