This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:LM73606 EVM 400kHz 频率问题

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605EVM-5V-400K, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682580/lm73605-lm73606-evm-400khz-frequency-issue

器件型号:LM73605

您好专家。

请帮助您检查 并解释 LM63606EVM 400kHz FSW 在 CCM 模式下无法修复400kHz 问题。

以下图片是我们的测试结果、供您参考。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否将您的原理图与使用过的组件值共享?
    这有助于进行分析。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测试结果基于 LM73605EVM-5V-400K 电路、只需将输出电压修改为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否指定在 Vout=12V 时所执行的修改?
    请确保遵循器件数据表表表表3中的建议。

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于上周没有此主题的活动、我将继续并关闭它。
    我希望你的问题得到满意的回答。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Brani
    我的客户反馈他们现在没有合适的电感器来修改 LM73605 EVM。
    仍在等待测试结果。
    感谢您的支持。

    此致
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此主题没有活动、我将继续并关闭它。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Brani

    我们获得了客户反馈使用10uH 电感器的 EVM 测试结果、但仍然发现 Fsw 无法工作、并且在0.7A~0.95A 负载电流之间切换双电源。

    EVM 条件:VIN=13.2V、Vout=12V、 Iout=0A~2.5A、Fsw=500kHz

    电感器 P/N:MMD-10DZ-100M-X1-B3  规格:L:10uH Rdc:27.5mΩ IDC:6A

    请单击下面的链接查看测试波形。

    www.dropbox.com/.../547115962.110299.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我无法进入 dropbox 存储库。
    请将屏幕截图添加到此帖子或发送电子邮件至
    Branislav.bubocanin,网址为 TI.com

    此致
    Brani