Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
大家好、我需要帮助以找到符合以下要求的最佳电池充电器解决方案:
手持设备由配备 bq27541-G1电量监测计(i2c)的单节锂离子电池(3V - 4.2V)供电。
通过 USB 端口(2.0或3.0)进行电池充电以实现慢速充电;或通过专用的 USB 兼容高电压适配器(电池2A)进行电池充电以实现快速充电(输入电压待定)。
系统电压要求: 最大功耗为1W 的+5V 电源和最大功耗为4W 的3.3V 电源。
该系统配备 uC、还可用于连接电池电量监测计和电池充电器(如果需要)。
第一个问题:
是否有能够使用集成升压转换器提供5V (>1A)系统电压的电池充电器? 在这种情况下、电源架构是完整的、为3.3V 电源添加了降压转换器。
否则、实际适用的情形是什么? 电池充电器是否能够确保系统电压在3.5V 至4.5V 范围内(持续输出电流大于1.5A)? 在这种情况下、可能的架构包括:
1) 1)用于3.3V、4W 的降压转换器、并联升压用于5V、1W。 (这是我必须关注的最高效的解决方案吗?)
2) 1) 3.3V、5W 降压转换器、然后是5V、1W 升压转换器
3) 3)升压转换器5V、5W、后跟反向转换器3V、4W。
此应用的首选电池充电器器件型号是多少? 情况"1"是否为首选架构? 降压和升压建议器件型号?
谢谢、致以诚挚的问候
Stefano M.