This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助定义最佳电池充电器/电源系统架构。 1节锂离子电池、电压为5V/A;需要3.3V 系统电压。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701048/help-in-defining-best-battery-charger-power-system-architecture-1-cell-li-ion-bat-with-5v-3-3v-system-voltages-required

主题中讨论的其他器件:bq27541-G1BQ25606

大家好、我需要帮助以找到符合以下要求的最佳电池充电器解决方案:

手持设备由配备 bq27541-G1电量监测计(i2c)的单节锂离子电池(3V - 4.2V)供电。

通过 USB 端口(2.0或3.0)进行电池充电以实现慢速充电;或通过专用的 USB 兼容高电压适配器(电池2A)进行电池充电以实现快速充电(输入电压待定)。

系统电压要求: 最大功耗为1W 的+5V 电源和最大功耗为4W 的3.3V 电源。

该系统配备 uC、还可用于连接电池电量监测计和电池充电器(如果需要)。

第一个问题:

是否有能够使用集成升压转换器提供5V (>1A)系统电压的电池充电器? 在这种情况下、电源架构是完整的、为3.3V 电源添加了降压转换器。

否则、实际适用的情形是什么? 电池充电器是否能够确保系统电压在3.5V 至4.5V 范围内(持续输出电流大于1.5A)? 在这种情况下、可能的架构包括:

1) 1)用于3.3V、4W 的降压转换器、并联升压用于5V、1W。 (这是我必须关注的最高效的解决方案吗?)

2) 1) 3.3V、5W 降压转换器、然后是5V、1W 升压转换器

3) 3)升压转换器5V、5W、后跟反向转换器3V、4W。

此应用的首选电池充电器器件型号是多少? 情况"1"是否为首选架构? 降压和升压建议器件型号?

谢谢、致以诚挚的问候

Stefano M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    BQ25606可能是您的应用的理想选择。 当适配器不存在时、VSYS 为 Q4 (BATFET)的 VBAT - I x Rdson 压降。 插入适配器且 VBAT <3.5V 时、VSYS 为3.5V (VSYS_MIN);插入适配器时 VSYS 为 VBAT +50mV、VBAT >3.5V。 您需要一个用于5V 系统的升压转换器。 对于3.3V/4W 系统、如果电源轨电压范围足够宽、3V - 4.2V 电池能否直接为系统供电? 否则、需要使用降压/升压转换器。

    此致、

    Eric