主题中讨论的其他器件: LM57
大家好、
LM5017具有过流保护。 此外、该模块还具有热保护功能。 我们使用这些功能来推广该模块、因为它具有过流、短路和热关断保护。
根据 UL、为了在 UL 文件中接受这些特性、它们需要禁用它们并查看模块发生了什么及其行为方式、然后它们启用保护并查看模块的行为方式。 问题在于它们无法禁用保护功能、因为它们集成在 IC 内部、并且无法访问器件。
那么, 如何禁用热关断保护器,我们可以做些什么来帮助 UL ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
LM5017具有过流保护。 此外、该模块还具有热保护功能。 我们使用这些功能来推广该模块、因为它具有过流、短路和热关断保护。
根据 UL、为了在 UL 文件中接受这些特性、它们需要禁用它们并查看模块发生了什么及其行为方式、然后它们启用保护并查看模块的行为方式。 问题在于它们无法禁用保护功能、因为它们集成在 IC 内部、并且无法访问器件。
那么, 如何禁用热关断保护器,我们可以做些什么来帮助 UL ?