This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:如何禁用热关断保护器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681582/lm5017-how-to-disable-the-thermal-shutdown-protector

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM57

大家好、

 LM5017具有过流保护。 此外、该模块还具有热保护功能。 我们使用这些功能来推广该模块、因为它具有过流、短路和热关断保护。

根据 UL、为了在 UL 文件中接受这些特性、它们需要禁用它们并查看模块发生了什么及其行为方式、然后它们启用保护并查看模块的行为方式。 问题在于它们无法禁用保护功能、因为它们集成在 IC 内部、并且无法访问器件。

那么, 如何禁用热关断保护器,我们可以做些什么来帮助 UL ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、无法从外部禁用热关断保护。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅下面的答复。

    "根据 UL、为了在 UL 文件中接受这些功能、他们需要禁用这些功能并查看模块发生了什么及其行为方式、然后他们启用保护并查看模块的行为方式。 问题在于它们无法禁用保护功能、因为它们集成在 IC 内部、并且无法访问器件。

    为了在 UL 文件中接受这些功能、它们需要禁用它们

    热关断是 IC 的一部分。
    为了使 IC 成为唯一的热关断方式、UL 必须能够在其测试中击败它。
    这只能通过打开一个器件并探测芯片来完成。
    但是、整个热环境发生了变化、测试将无效。
    2.在这样的情况下,IC 应被视为二级热保护手段。
    因此、需要一个执行热限制功能的独立电路、即主电路、UL 可能会失败。
    当初级独立电路失效时、LM5017热关断将激活。'

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢!
    但是,您会不会告诉您执行热限制功能的独立电路是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 拥有可与 LM5017搭配使用的热传感器。  请参阅以下链接。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似 LM57的简单器件可以连接到 LM5017 UVLO、以在高温下将其关闭。  请参阅下面的链接。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    让我了解 有关  LM57的更多信息。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

     LM57要求 VDD 电压最大值为6V,但 LM5017的 Vcc 在正常工作条件  下大于6V,因此在这种情况下不能使用 LM57。

    当然,我们也可以为 LM57设置5.5V 电源,但我不理解 LM57的工作原理。 请让我详细介绍一下吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将此主题/问题移至传感组织、以最好地帮助您解决问题。

    希望这对您有所帮助?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David 和用户4774907:
    支持 LM57问题时不会出现问题。 我们确实需要使用 PN 字段上的正确器件(本例中为 LM57)创建新的 e2e 帖子、
    请创建一个新的、我将关闭这个。

    此致、
    何塞