This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:大问题:18kHz 噪音问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678283/bq24610-big-problem-18khz-acoustical-noise-problem

器件型号:BQ24610

大家好、我们将 BQ24610与4节锂离子电池配合使用。 如果未连接电池、则可以将 DIVS 与电源适配器配合使用、但此时会有18kHz 的时钟发生噪声。 随着音响测量系统和麦克风的发展、我们面临着一个大问题...

如果我将手指放在部件上(在图片中标记为红色圆圈)、18kHz 音调立即消失。

我是否可以在电路中插入任何东西来使音调消失而不影响充电器的行为?

需要帮助,让我们很开心:)

此致、

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您观察到哪个节点振荡? 您能否发送有关此问题的范围捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我没有测量过它,我可以听到它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须查看波形以进行进一步调试。  

    充电器的输入电压、输出电压、输入电流和输出电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您希望我在哪个时间点进行测量? 我认为这不是执行噪声的反馈路径、我认为它是由充电器开关的...
    充电器输入电压为19V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将示波器捕获发送到您可以看到振荡的位置、然后我们可以从此处开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在关闭此主题、因为我们没有听到您的反馈。 如果您有任何新问题、请开始新的主题帖。