请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 大家好、我们将 BQ24610与4节锂离子电池配合使用。 如果未连接电池、则可以将 DIVS 与电源适配器配合使用、但此时会有18kHz 的时钟发生噪声。 随着音响测量系统和麦克风的发展、我们面临着一个大问题...
如果我将手指放在部件上(在图片中标记为红色圆圈)、18kHz 音调立即消失。
我是否可以在电路中插入任何东西来使音调消失而不影响充电器的行为?
需要帮助,让我们很开心:)
此致、
Nico