请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OPA547、 TIPD138您好!
我们开发了特定的测试设备、并需要电源输出来检查 DUT 模拟 I/O。我们的设备支持能够生成 PWM 或使用 DAC/DIG 的 MCU。 具有 SPI 接口的 POT。
输出应能够在0中生成电压。 +24V 范围、我们的设备由+30V 电源供电。
一种方法是使用 OPA547设计(如 TI 的 TIPD138)、但它无法生成真正的零电压。
是否可以向我们推荐真正的方法来实现它?