This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU 控制的电源

Guru**** 2491975 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547, TIPD138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703329/mcu-controlled-power-supply

主题中讨论的其他器件:OPA547TIPD138

您好!

我们开发了特定的测试设备、并需要电源输出来检查 DUT 模拟 I/O。我们的设备支持能够生成 PWM 或使用 DAC/DIG 的 MCU。 具有 SPI 接口的 POT。

输出应能够在0中生成电压。 +24V 范围、我们的设备由+30V 电源供电。

一种方法是使用 OPA547设计(如  TI 的 TIPD138)、但它无法生成真正的零电压。

是否可以向我们推荐真正的方法来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    我的团队成员将在24小时内与您联系。

    对于电源、您能否解释为什么达到绝对0V 输出至关重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我们设计了自动化测试设备、其中一项测试包括"0"伏输入测试。 当然、我们可以应用50-100mV 等值、而不是更多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    我们的大多数精密 DAC 具有几毫伏范围内的失调电压。 即使是 OPA547、也具有5mV 的失调电压。 如果您正在寻找小于50mV 的失调电压、TI 设计电路应该正常。

    如果我缺少一些东西、请告诉我。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、
    不是这样、OP547在大约(V-+ 0.8V)时提供较低的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    您是否使用与 TI 设计相同的电路? OPA547的电源是什么?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、
    我从 OPA547数据表中得到了该限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    如果您讨论的是以下内容、则它会指定范围。 您始终可以通过设置正确的输入电压来达到零。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、
    您能不能建议我如何使用单电源的 OPA547实现零电压输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    除非器件是轨到轨输出、否则使用单电源将很难获得绝对零伏输出。 这是因为输出晶体管的导通电阻开始占主导地位。 因此、我建议至少使用一个小型负电源、以便在零时有足够的余量。

    我不是放大器方面的专家。 您可以在放大器论坛上发布单独的查询、以获取有关此问题的合适答案。

    从我的一侧关闭这个线程。 如果您有与 DAC 相关的问题、可以重新打开。

    此致、
    Uttam