请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340 您好!
- 在125摄氏度环境温度下、是否可以使用 TPS54340降压稳压器提供3A 连续输出电流、输出电压为0.91V、输入电压为12V? 根据从 WEBENCH 设计器导出的电路的 TINA 仿真以及采用标准电路板的功率耗散计算、看起来确实可以正常工作、但只需再次确认即可
- 此外、此设计适用于 HTOL 测试环境、实际设计需要10个独立的测试芯片、每个芯片从各自的0.91V 电源中汲取~3A 电流。 我计划 为每个测试芯片使用一个 TPS54340降压稳压器(通过本地化电源来减少电力输送网络 IR 压降)、所有10个降压稳压器的输入将连接到12V 120W 直流适配器。 我知道、与提供给负载的平均电流相比、从适配器汲取的平均电流要小得多、 但是、我想适配器必须在降压开关的导通阶段支持电流尖峰、其幅度取决于降压开关 VIN 引脚上可用的去耦电容数量? 我想可以使用高值的去耦电容、比如 VIN 引脚附近的100uF、以放宽对12V 适配器的动态电流要求吗?
谢谢、
Anoop