This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:在125°C 环境温度下、可以使用此降压稳压器提供3A 连续输出电流、输出电压为0.91V、输入电压为12V 吗?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702521/tps54340-is-it-ok-to-use-this-buck-regulator-to-source-3a-continuous-output-current-with-vout-being-0-91v-and-vin-being-12v-at-125degc-ambient-temperature

器件型号:TPS54340

您好!

  1. 在125摄氏度环境温度下、是否可以使用 TPS54340降压稳压器提供3A 连续输出电流、输出电压为0.91V、输入电压为12V? 根据从 WEBENCH 设计器导出的电路的 TINA 仿真以及采用标准电路板的功率耗散计算、看起来确实可以正常工作、但只需再次确认即可
  2. 此外、此设计适用于 HTOL 测试环境、实际设计需要10个独立的测试芯片、每个芯片从各自的0.91V 电源中汲取~3A 电流。 我计划 为每个测试芯片使用一个 TPS54340降压稳压器(通过本地化电源来减少电力输送网络 IR 压降)、所有10个降压稳压器的输入将连接到12V 120W 直流适配器。 我知道、与提供给负载的平均电流相比、从适配器汲取的平均电流要小得多、 但是、我想适配器必须在降压开关的导通阶段支持电流尖峰、其幅度取决于降压开关 VIN 引脚上可用的去耦电容数量? 我想可以使用高值的去耦电容、比如 VIN 引脚附近的100uF、以放宽对12V 适配器的动态电流要求吗?

谢谢、

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anoop:

    我与产品专家交谈、我们的计算结果表明 TPS54340的工作温度将非常接近并且可能高于建议的最高结温。 我们不建议此器件在125C 环境温度、VIN=12V (+/- 20%)、0.91V 输出和3A 负载下运行。 温度耗散也取决于布局、当您将10设置为相同值时、器件达到高于150°C 的结温的可能性也会增加。

    如果工作温度高于建议的最高结温、则会降低器件的寿命、如果温度达到热关断状态、则 TPS54340将关闭。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    非常感谢您的快速响应。

    1. 您是否想推荐可支持此应用的替代降压稳压器器件? 它必须支持在这种环境下长时间运行、例如1000小时(即 HTOL 测试的整个持续时间)
    2. 此外、 对于 TPS54340 器件、在此环境中可支持的最安全的最高连续电流负载可能是什么? 2A 是否是安全的选择?

    谢谢、

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anoop、

    对于环境温度为125C 的任何应用、布局都非常关键。 您需要确保 IC 温度保持在150C 以下、因为这是最大额定温度。 必须有足够大的接地层、间距和良好的布局来散热、以实现连续运行。

    您需要在125C 下测试您的设计、以了解此环境温度下的效率和温升。

    电流为3A 时、功耗约为1.8W。 在2A 时、功率耗散约为1.2W。 在1A 时、功耗大约为434mW。 1A 输出负载将开始处于"晶圆"运行区域。 不过、这也将非常依赖于布局。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Katelyn 的详细回答