This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400 USB 驱动程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671052/ev2400-ev2400-usb-drivers

器件型号:EV2400

您好!

我们有一个 BQ29441EVM-G1A 和 EV2400。

我根本无法使 USB 正常工作。 当我插入设备并在设备管理器下查看时、它从未出现在通用串行总线控制器下。

 

我看过这些论坛,似乎有很多类似的问题,但没有一个想法帮助:

-         已安装 EV2400_Support_Components_20110524.exe

-         已安装 BatteryManagementStudio-1.3.54.1_Build1-windows-installer

         -已重新引导

-         已更换电缆

-         按下按钮

-         重新安装所有部件

 

我没有想法?

 

我的系统是64位 Windows 7 Professional。

 

谢谢、

 

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    您是否尝试过其他计算机? 当您插入 ev2400时,它应该是自安装的。 我建议使用不同的计算机来查看是否发生这种情况。 我曾与其他客户看到过类似的行为、反馈是它在他以外的其他计算机上工作、但我们无法弄清楚他自己的计算机有什么问题

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我试过两台电脑,运气不好。 两个设备都无法识别 USB。

     

    在支持论坛上、似乎有很多人对此问题有看法、除了尝试更多的计算机之外、没有其他解决方案。 我不在计算机上。

     

    此评估套件的价格为500美元、没有任何显示。 不知道要做什么、只能转到其他产品。

     

    谢谢、

     

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    这是一个相当困难的情况,我们对你所面临的麻烦感到遗憾。 我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以离线讨论。 我还向您发送了一条消息。 请在此处联系我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    在哪里可以找到此朋友请求? 我在 TI 帐户或电子邮件中看不到任何内容。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我又发了言。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我想我们现在只会继续使用这个评估套件。 这可能是我们无论如何需要进行的监控类型的结果。 如果我们要再次尝试使其正常工作、我将与您联系。

    谢谢、

    Aaron