This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030EVM-658:关于 PWM 调光

Guru**** 1184600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63030EVM-658, PMP9759
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695912/tps63030evm-658-about-pwm-dimming

器件型号:TPS63030EVM-658
主题中讨论的其他器件:TPS63030PMP9759

您好!

客户希望使用 TPS63030来驱动 LED。
在此过程中、我有两个问题

使用 EN 进行 PWM 调光时、  
   请告诉我们可以输入的频率。
  客户打算使用与 TPS63030EVM-658相同的原理图配置。

您能否查看随附的原理图?
   使用此电路时、无法正常输出电流。
  请告知原因。

e2e.ti.com/.../TPS63030.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    我建议按照本应用手册www.ti.com/.../slva419b.pdf 的配置 ,以恒定电流驱动 LED。 应用中的建议电路在100Hz 至200Hz 范围内的 PWM 频率下不会正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina - San、

    感谢您的支持。
    我将通知客户有关应用手册的信息。

    请允许我询问您的建议
    '应用中的建议电路在100Hz 至200Hz 的 PWM 频率范围内不能正常工作。'

    请告诉我假设的 PWM 输入范围。
      是否可以使用 EN 引脚进行 PWM 调光?
      它表示您不会在100Hz 至200Hz 的频率下稳定运行。
       客户想知道这一详细原因。

    2. 发送给您的原理图是否有问题?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsukui-San、您好!

    1.您提到"它说您不会在100Hz 至200Hz 的频率下稳定运行。" 这话什么意思?

    2.为什么要将电阻分压器连接到 EN?
    SYN/PS 的连接方式与 EVM 中的连接方式不同、您应该使用1 M Ω 电阻器将其连接到 VIN。
    VIN 和 VINA 应短接。
    R6应连接到 VOUT 而不是 VIN。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特-圣

    感谢您的回答。

    1.您提到"它说您不会在100Hz 至200Hz 的频率下稳定运行。" 这话什么意思?

    →我写了 Sabrina-San 的答案。



        客户 想知道可输入到 TPS63030的 PWM 频率。

     2.为什么要将电阻分压器连接到 EN?
    SYN/PS 的连接方式与 EVM 中的连接方式不同、您应该使用1 M Ω 电阻器将其连接到 VIN。
     
    →感谢您检查原理图。
        客户使用 TPS63030EVM-658作为设计的起点。
        客户 希望从现在开始研究 PWM 调光。
        因此、我们尚未确定 EN 引脚的连接目标。
        我将向客户报告同步引脚的连接是否发生变化。

    VIN 和 VINA 应短接。
    R6应连接到 VOUT 而不是 VIN。

    →原因是、
        客户没有 VZ = 2.5V 的齐纳二极管。
        因此、VZ = 3.9V 被用作替代电压。
        由于齐纳电压高于 VOUT、因此它连接到 VIN。
        此连接是否有问题?
        请告诉我您的建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsukui-San、您好!

    提到应用的文本不是、而是应用手册。 我需要说明是否已使用此部件测试 PWM 调光。 请尽快回答我的问题。
    如图3中的应用手册中所述、可在基准上使用 PWM 信号和 RC 滤波器进行模拟调光。

    2.我不希望连接到 VIN 的基准出现问题、但由于我没有测试启动期间发生的情况、我无法保证它能够正常工作。
    因此、如果在更改 SYNC 引脚后电路的启动仍然存在问题、这将是需要检查的下一个问题。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里吉特-圣

    感谢您的支持。
    我将向客户报告您的建议。
    我期待您在下面的回复。
    "我需要说明是否已使用此部件测试 PWM 调光。 请尽快回答。"

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsukui-San、您好!

    不应在 EN 引脚上执行 PWM 调光、因为当 EN 变为高电平时会触发软启动。 这可能会对 LED 产生可见的影响。
    这将在诸如 TEC 驱动器设计 PMP9759的 FB 节点上完成(但此设计调节输出电压而非电流)。
    到目前为止、似乎 PWM 调光没有通过电流调节进行测试。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!
    您的客户是否有任何反馈、或者是否可以帮助您进一步解决此问题?
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、
    由于不活动、我将关闭此主题、但请在论坛中提出相关问题或新问题。
    此致、
    Julian