主题中讨论的其他器件:TPS63030、 PMP9759
您好!
客户希望使用 TPS63030来驱动 LED。
在此过程中、我有两个问题
使用 EN 进行 PWM 调光时、
请告诉我们可以输入的频率。
客户打算使用与 TPS63030EVM-658相同的原理图配置。
您能否查看随附的原理图?
使用此电路时、无法正常输出电流。
请告知原因。
e2e.ti.com/.../TPS63030.pdf
此致、
Yusuke /日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户希望使用 TPS63030来驱动 LED。
在此过程中、我有两个问题
使用 EN 进行 PWM 调光时、
请告诉我们可以输入的频率。
客户打算使用与 TPS63030EVM-658相同的原理图配置。
您能否查看随附的原理图?
使用此电路时、无法正常输出电流。
请告知原因。
e2e.ti.com/.../TPS63030.pdf
此致、
Yusuke /日本地区
Sabrina - San、
感谢您的支持。
我将通知客户有关应用手册的信息。
请允许我询问您的建议
'应用中的建议电路在100Hz 至200Hz 的 PWM 频率范围内不能正常工作。'
请告诉我假设的 PWM 输入范围。
是否可以使用 EN 引脚进行 PWM 调光?
它表示您不会在100Hz 至200Hz 的频率下稳定运行。
客户想知道这一详细原因。
2. 发送给您的原理图是否有问题?
此致、
Yusuke /日本地区
布里吉特-圣
感谢您的回答。
1.您提到"它说您不会在100Hz 至200Hz 的频率下稳定运行。" 这话什么意思?
→我写了 Sabrina-San 的答案。
客户 想知道可输入到 TPS63030的 PWM 频率。
2.为什么要将电阻分压器连接到 EN?
SYN/PS 的连接方式与 EVM 中的连接方式不同、您应该使用1 M Ω 电阻器将其连接到 VIN。
→感谢您检查原理图。
客户使用 TPS63030EVM-658作为设计的起点。
客户 希望从现在开始研究 PWM 调光。
因此、我们尚未确定 EN 引脚的连接目标。
我将向客户报告同步引脚的连接是否发生变化。
VIN 和 VINA 应短接。
R6应连接到 VOUT 而不是 VIN。
→原因是、
客户没有 VZ = 2.5V 的齐纳二极管。
因此、VZ = 3.9V 被用作替代电压。
由于齐纳电压高于 VOUT、因此它连接到 VIN。
此连接是否有问题?
请告诉我您的建议。
此致、
Yusuke /日本地区