Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 你(们)好
m 使用 BQ24195作为充电器并在我的设计中使用第一个升压芯片、我的电池是 Swislight 26650 (3.7V、5000mAh)。
升压功能正常、但充电器不会正常工作。
其中一节电池的电压为3.6V,VBUS 由可编程直流电源供电,设置5V*2A 的限制。
当我为 VBUS 加电时、电流显示接近100mA、我查看数据表、这意味着 VBAT 低于2V。
不同的电池和芯片尝试相同的结果。
想知道讨论和解决方案。
Thx