This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:充电电流问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685027/bq24195-charge-current-issue

器件型号:BQ24195

你(们)好

m 使用 BQ24195作为充电器并在我的设计中使用第一个升压芯片、我的电池是 Swislight 26650 (3.7V、5000mAh)。

升压功能正常、但充电器不会正常工作。

其中一节电池的电压为3.6V,VBUS 由可编程直流电源供电,设置5V*2A 的限制。

当我为 VBUS 加电时、电流显示接近100mA、我查看数据表、这意味着 VBAT 低于2V。

不同的电池和芯片尝试相同的结果。  

想知道讨论和解决方案。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您可能会遇到电流限制。 有许多原因可能导致这种情况。

    您能否为此设计提供原理图? 此外、您是否正在使用 bq24195 EVM、或者这是否已经在您的测试板上?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 John

    感谢您的回答、这里是我 的原理图。 我将  bq24195 EVM 与其他类型的电池配合使用、我认为没有这样的问题。

    请帮我解决这个问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我注意到原理图中有两个不同之处。

    您显示的 D+和 D-未连接到任何设备。 这些引脚用于设置输入电流限制的输入源检测。

    2.热敏电阻网络的设置方式可能有问题、现在 TS 引脚看起来将是 VREGN 的一半、非常接近热温度阈值。 请参阅第18页和第19页上的设计过程(第8.3.3.3节)

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、John
    我将 D-拉至2.7V、这样就解决了问题
    RT1设置为5.1k Ω、RT2设置为10k Ω、这应避免第二个原因。

    我看到了以下网站
    e2e.ti.com/.../2313866
    它是否真正起作用?
    等待您的答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这起作用了。

    我刚刚在实验室中使用 bq24195 EVM 进行了验证。 在 D+和 D-开路的情况下、输入电流限制会自动设置为100mA。 在 D+短接至 D-的情况下、输入电流限制增加到 ILIM 电阻器设置的值。

    我还想指出、建议使用实际的热敏电阻网络、而不是仅使用电阻分压器。

    谢谢、
    John