Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62742, TPS62801, TPS62080, TPS62800EVM-892, TPS62802
主题中讨论的其他器件:LM3671、 TPS62801、 TPS62080、 TPS62800EVM-892、 TPS62802
您好!
我正在寻找具有超低静态电流的降压转换器。
我要在应用中为其供电的器件平均消耗约150mA。 RX 活动期间、在几毫秒内出现500mA 的电流尖峰(最大20ms/占空比小于1%)。
目前,我正在使用 LM3671,它可以提供高达600mA 的电流,但消耗的电流为16uA
下面是我的问题:
如果我在很短的时间内从 TPS62742汲取500mA 的电流、会发生什么情况? 此时效率并不重要。
输出晶体管是否可能由于高感应电压或电流而损坏? 通常、我假设可能只有输出压降。
您是否有替代超低静态电流 IC? 遗憾的是、在我的应用中、"关断"不是一个选项。
此致
Tino