This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:TPS62742过流行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62742, TPS62801, TPS62080, TPS62800EVM-892, TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675506/tps62742-tps62742-overcurrent-behaviour

器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件:LM3671TPS62801TPS62080TPS62800EVM-892TPS62802

您好!

我正在寻找具有超低静态电流的降压转换器。

我要在应用中为其供电的器件平均消耗约150mA。 RX 活动期间、在几毫秒内出现500mA 的电流尖峰(最大20ms/占空比小于1%)。

目前,我正在使用 LM3671,它可以提供高达600mA 的电流,但消耗的电流为16uA  

下面是我的问题:

如果我在很短的时间内从 TPS62742汲取500mA 的电流、会发生什么情况? 此时效率并不重要。

输出晶体管是否可能由于高感应电压或电流而损坏? 通常、我假设可能只有输出压降。

您是否有替代超低静态电流 IC? 遗憾的是、在我的应用中、"关断"不是一个选项。

此致

Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tino、

    TPS62742 (和大多数器件)具有内置的电流限制电路、可将电感器电流(以及此输出电流)限制在安全水平。 如果您尝试消耗的电流大于此值、则输出电压将下降。

    对于开关频率高于1MHz 的 IC、20ms 的时间非常长。 因此、在本例中、您应该输入电流限制。 您需要更高功率的器件。

    您需要什么 Vout? 我们拥有支持1A 的 TPS62801和具有可实现最低 Iq 的贪睡模式的 TPS62080。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我不知道为什么 我目前已经对 TPS62801进行了定位。 看起来像一个体面的解决方案、但封装除外、它在评估期间不能手工焊接。

    有一个应用板 TPS62800EVM-892可用、但我找不到一个库存中的配电盘。 你可能会给我建议吗?

    此致

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tino、

    您需要什么 Vout? 根据 TPS62801 D/S、该系列仅支持特定的 Vout 范围。

    您可以点击此处页面上的"申请"以申请获取 EVM: www.ti.com/.../tps62800evm-892
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    感谢您的建议。 TPS62801的最大输出电压为1、55V。 我的设备需要2、8的电压:(

    因此、我必须等待 TPS62802。 如数据表中所述、器件仍在开发中。

    当此器件可用时、您能给我一个类似于 quatation 的东西吗?

    我对 LM3671进行了一些测试、将其设置为2、8V、并将其设置为可支持的版本。 目前看起来不错。 但我不知道降压转换器会产生这样的噪声。 即使在输入和输出端具有大约40uF 的有效容量。 对我来说、唯一的折衷是大约18uA 的相对高静态电流。 这比睡眠模式中驱动器件本身高4倍。

    我还会将 TPS62802的布局放置在我的板上、以便稍后进行更改。

    此致

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tino、

    感谢您确认 Vout。 是的、TPS62802将为您提供帮助。 您能否在生产工厂中处理0.35mm 间距?