请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EM1402EVM 我正在研究具有主动电池平衡功能的 BMS 设计、请参阅设计指南 TIDA-00817。
在设计中、电荷在电池和外部12V 电池之间交换。 我们能否改变直流/直流转换器在电池和电池组之间交换电荷的设计?
我也介绍了 EM1401的设计。 但正在使用两个双向控制器。 为什么需要这样做? 我们为什么不能使用一个直流/直流转换器?
是否可以同时平衡多节电池和一个转换器? 如果不是、为什么不呢?