This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电池组内的平衡

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675033/em1402evm-balancing-within-the-battery-pack

器件型号:EM1402EVM

我正在研究具有主动电池平衡功能的 BMS 设计、请参阅设计指南 TIDA-00817。

在设计中、电荷在电池和外部12V 电池之间交换。 我们能否改变直流/直流转换器在电池和电池组之间交换电荷的设计?  

我也介绍了 EM1401的设计。 但正在使用两个双向控制器。 为什么需要这样做? 我们为什么不能使用一个直流/直流转换器?

是否可以同时平衡多节电池和一个转换器? 如果不是、为什么不呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anisha、您好!

    1) 1)是的、这是最有可能的! 您的磁性元件将发生一些变化、主要是您的变压器。 如果您遵循数据表中的指导、应该是一个很好的起点。

    2) 2) EM1401还可以在模块之间实现平衡(如果我记得正确的话)

    3)不幸的是,我认为这是不可能的。 EMB1428和 EMB1499之间存在通信。 如果您尝试让多个 EMB1428与单个 EMB1499进行通信、则可能会出现故障。 我看到多个电池同时平衡、但它需要额外的直流/直流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David。

    在其中一个问题中、有人提到 EM1401中的模块之间没有平衡、因为每个 EMB1428都有单独的 EMB1499用于平衡。 您能澄清一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anisha、您好!

    哎呀、这应该是正确的。 我错了、对此我深表歉意。 感谢你们让我保持诚实!