请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 你(们)好
数据表中有最大占空比。 不过、它仅适用于 Rfreq=80kohm。
当 Rfreq=22.9k Ω(2MHz)时、最大占空比是多少?
如果最大占空比随着频率的增加而降低、该器件的关断时间是否固定?
根据我的经验、最大占空比随着频率的增加而降低。
但是、每个频率的关断时间并不相同。 (频率越快、关断时间越短。) 在这种情况下、关断时间是如何定义的?
此致、
本志本