This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:最大占空比

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702890/tps55340-max-duty

器件型号:TPS55340

你(们)好

数据表中有最大占空比。 不过、它仅适用于 Rfreq=80kohm。

当 Rfreq=22.9k Ω(2MHz)时、最大占空比是多少?

如果最大占空比随着频率的增加而降低、该器件的关断时间是否固定?

根据我的经验、最大占空比随着频率的增加而降低。

但是、每个频率的关断时间并不相同。 (频率越快、关断时间越短。) 在这种情况下、关断时间是如何定义的?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55340由固定频率 PWM 控制、其关断时间可通过 TOFF=TS*(1-D)计算得出。 最大占空比不受关断时间的限制、而是受逻辑电路内部延迟的限制。 2MHz 时的最大占空比为 85%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、

    感谢您的支持。

    > 2MHz 时的最大占空比为85%

    85%@2MHz 是最大占空比的最小值还是典型值?

    我担心的是关断时间(包括内部逻辑延迟)会因频率而改变或不改变。 (最大占空比的&值应按频率进行更改。 因为周期时间发生了变化。)

    在典型情况下、577kHz 时的最大占空比为93%。 (关断时间为69ns)
    如上所述、如果在2MHz 时为85%、则关断时间将为75ns。
    另一方面、如果85%是最大占空比的最小值、则会显示关断时间将随频率而变化。 (Rfreq=80k 时最小值= 89%、Rfeq=2.9k 时最小值= 85%。 关断时间将从190ns (89%)更改为75ns (85%)。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部振荡器本身在2MHz 时具有94%的最大占空比、即30ns 的关断时间(此关断时间与 SW 关断时间不同、它是指内部振荡器)、在1.2MHz 时为50ns。 还有大约42ns 的逻辑延迟时间。 因此、在1.2MHz 下可获得大约89%的占空比、在2MHz 下可获得85.6%的占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,祝你好运!