This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:默认情况下、无需主机处理器发送 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令、我是否可以使电量监测计控制充电器(BQ24192)?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675558/bq27531-g1-can-i-make-the-gas-gauge-control-the-charger-bq24192-by-default-without-the-host-processor-needing-to-send-the-gg_chgrctl_enable-command

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24192

我有一个使用 BQ27531-G1和 BQ24192的电池充电器电路。 电池热敏电阻连接到电量监测计、因此我们可以根据电池温度精确控制充电电流和电压。 如果电池温度超过安全温度、这也可用于停止充电。 通过使用 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令配置电量监测计、当温度超过安全范围时、它可以安全地停止充电器充电。 这一切都按预期工作。

但是、如果电池电量耗尽或断开连接、然后器件在关闭(主机处理器关闭)的情况下插入电源进行充电、则电量监测计停止更新充电器、使其能够在超过安全温度的情况下充电。 只有在处理器打开且发送 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令后、它才会安全运行。 那么、是否有办法在没有主机处理器启用 GG_CHGRCTL_ENABLE 的情况下默认启用 GG_CHGRCTL_ENABLE? 我们尝试为充电器使用单独的热敏电阻(位于 PCB 上)、但当器件位于 PCB 上时、热量会高于电池、从而过早停止充电。

如果无法做到这一点、是否有一种仅使用电池热敏电阻即可正常工作的方法?

提前感谢、

肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenzie、
    对于第二个选项、您能否为充电器使用单独的热敏电阻并提高其跳闸的阈值?
    对于第一个选项、您是否可以通过阻止通信来确保主机未将时钟线保持在低电平?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    第二个选项是备用、但最佳解决方案是使用一个热敏电阻。 主机不应影响 I2C 线路、即使在主机关闭时、它也会按预期运行。 只有在电池被移除或电量监测计断电时、它才会停止控制充电器、只需配置即可再次进行控制。 那么、是否无法使电量监测计默认启用 GG_CHGRCTL_ENABLE? 是否有方法可以在 ROM 模式下而不是在主机运行时启用此功能?

    谢谢、

    肯齐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenzie、

    很抱歉,我不知道。

    谢谢

    Onyx