Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27531-G1 主题中讨论的其他器件: BQ24192
我有一个使用 BQ27531-G1和 BQ24192的电池充电器电路。 电池热敏电阻连接到电量监测计、因此我们可以根据电池温度精确控制充电电流和电压。 如果电池温度超过安全温度、这也可用于停止充电。 通过使用 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令配置电量监测计、当温度超过安全范围时、它可以安全地停止充电器充电。 这一切都按预期工作。
但是、如果电池电量耗尽或断开连接、然后器件在关闭(主机处理器关闭)的情况下插入电源进行充电、则电量监测计停止更新充电器、使其能够在超过安全温度的情况下充电。 只有在处理器打开且发送 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令后、它才会安全运行。 那么、是否有办法在没有主机处理器启用 GG_CHGRCTL_ENABLE 的情况下默认启用 GG_CHGRCTL_ENABLE? 我们尝试为充电器使用单独的热敏电阻(位于 PCB 上)、但当器件位于 PCB 上时、热量会高于电池、从而过早停止充电。
如果无法做到这一点、是否有一种仅使用电池热敏电阻即可正常工作的方法?
提前感谢、
肯齐