Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53014EVM-126 主题中讨论的其他器件:CSD18531Q5A
您好!
目前、我们已经使用该板进行了测试。
我们已将两个 MOSFET 更改为 CSD18531Q5A
2.更改了 R11、R1以将输出设置为5V。 (130K Ω)
我们的电源规格:Meanwell SMPS 24V/8.4A/200W
我们已经在5V、6A 负载下进行了测试、测试正常。
然而、我们最终想要的是5V、10A。 但 EVM 电路板用户指南规定最大值为8A。
我们想知道最大8A 电流输出是否可以更改为10A。
如果可能、应更换哪些部件以使其正常工作?
谢谢你
此致
Kwangbok Jay 卢武铉