This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014EVM-126:最大电流变化

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676061/tps53014evm-126-maximum-current-change

器件型号:TPS53014EVM-126
主题中讨论的其他器件:CSD18531Q5A

您好!

目前、我们已经使用该板进行了测试。

我们已将两个 MOSFET 更改为 CSD18531Q5A

2.更改了 R11、R1以将输出设置为5V。 (130K Ω)

我们的电源规格:Meanwell SMPS 24V/8.4A/200W

我们已经在5V、6A 负载下进行了测试、测试正常。

然而、我们最终想要的是5V、10A。 但 EVM 电路板用户指南规定最大值为8A。

我们想知道最大8A 电流输出是否可以更改为10A。

如果可能、应更换哪些部件以使其正常工作?

谢谢你

此致

Kwangbok Jay 卢武铉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了用于额定电流的电感器、只需确保 R11为11k。 假设电感器值为3.3uH。 如果电感器过大而无法安装在 EVM 上、则可能需要找出适合临时测试的方法。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、EVM 上的 R10为15.4k、您可以将其保持不变。 建议将 R2更改为4.7欧姆
    请忽略 PRV POST 中的 R11

    此致、
    Mathew