This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:使用 FSM_DIAGNOSTICS 检测 IC 是否正确引导

Guru**** 2585635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673703/lp8863-q1-usage-of-fsm_diagnostics-to-detect-if-ic-boot-up-correctly

器件型号:LP8863-Q1

目前、我正在读取 FSM_DIAGNOSTICS 以了解 IC 是否正确启动。 但是、根据我的理解、有关 FSM_DIAGNOSTICS 的规格尚未在数据表中更新。

这样、FSM_DIAGNOSTICS 是否具有完整的值范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您的请求、并将很快提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是更新的说明:

    1h = LDO_STARTUP
    2h = EEPROM_READ
    3h =待机
    4h-Ch = BOOST_START
    DH =激活(正常运行)
    所有其他-不使用(忽略)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 有人告诉我,如果我得到3小时,我需要重置,而埙□p 表示一切都好。 其余的情况如何? 我正在尝试弄清楚我应该关注的值。

    能够详细说明每个值的含义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FSM_LIVE 状态寄存器将指示功能状态机的当前状态。 例如、如果 FSM_LIVE 状态读取为3h、则表示器件已初始化且现在处于待机状态。 在待机模式下、器件无需复位、只需等待 EN = 1启动下一级升压启动。 您可以参阅数据表中的第8.4节、其中显示了 FSM 序列并描述了每个状态。

    希望这对您有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我在上面犯了一个错误-我是指值0x11、而不是0011。 我的差。

    从我的测试中、我偶尔从 FSM_Diagnostics 寄存器读取0x11 (17)。 被告知如果我获得该值、我将需要进行重置...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    11h 是指 LED 故障、我们未将其包含在 FSM 说明中的原因是已经有 interrupt_status_2寄存器指示 LED 故障、实际上显示了有关故障类型(短路或开路)以及受影响的灯串的更多详细信息。 也请使用 INTERRUPT_STATUS 寄存器进行故障诊断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我观察到的情况。

    实际上、我检查了两个寄存器、首先是中断状态2、然后是 FSM 寄存器。 在我的情况下、我能够通过断开 LCD 电缆来触发 LED 开路故障。

    状态2寄存器将每次显示 OPEN_LED 故障、加上1 - 6 LED 故障。 但是、FSM 寄存器不会每次读取11h。

    有时、我读取 open_LED 故障+ 1 LED 故障、FSM 读取11h。 发生这种情况时 、我的 LCD 完全中断。

    我同意我们应该 读取状态2寄存 器、但不知怎么说它不够准确-上面的1个 LED 故障仍然应该显示一些背光、而不是完全中断。 这就是为什么我还必须读取11h 的 FSM。

    FSM 数据表中存在问题、因为它 没有提到11h。

    问题:

    1) 1)除了11h 和数据表中提到的值外、还有其他值吗?

    2) 2) 11h = LED_FAULT 或 All_LED_FAULT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题:

    没有其他相关的故障诊断值。  

    2. 11h 指的是 All_LED_FAULT