目前、我正在读取 FSM_DIAGNOSTICS 以了解 IC 是否正确启动。 但是、根据我的理解、有关 FSM_DIAGNOSTICS 的规格尚未在数据表中更新。
这样、FSM_DIAGNOSTICS 是否具有完整的值范围?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我正在读取 FSM_DIAGNOSTICS 以了解 IC 是否正确启动。 但是、根据我的理解、有关 FSM_DIAGNOSTICS 的规格尚未在数据表中更新。
这样、FSM_DIAGNOSTICS 是否具有完整的值范围?
这是我观察到的情况。
实际上、我检查了两个寄存器、首先是中断状态2、然后是 FSM 寄存器。 在我的情况下、我能够通过断开 LCD 电缆来触发 LED 开路故障。
状态2寄存器将每次显示 OPEN_LED 故障、加上1 - 6 LED 故障。 但是、FSM 寄存器不会每次读取11h。
有时、我读取 open_LED 故障+ 1 LED 故障、FSM 读取11h。 发生这种情况时 、我的 LCD 完全中断。
我同意我们应该 读取状态2寄存 器、但不知怎么说它不够准确-上面的1个 LED 故障仍然应该显示一些背光、而不是完全中断。 这就是为什么我还必须读取11h 的 FSM。
FSM 数据表中存在问题、因为它 没有提到11h。
问题:
1) 1)除了11h 和数据表中提到的值外、还有其他值吗?
2) 2) 11h = LED_FAULT 或 All_LED_FAULT?