This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:USB D+和 D+以及充电下行端口

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684827/bq24195-usb-d-and-d-and-charging-downstream-port

器件型号:BQ24195

您好!

我正在评估 BQ24195、以便为功耗相对较高的器件充电和供电(平均600mA、蜂窝式调制解调器瞬时脉冲良好)。  

此器件可由一个内部1节锂电池或者一个外部(最好是 USB)电源供电运行。 阅读数据表后、BQ24195似乎是一 个合理的选择、嵌入 式 USB 电流可用性检测是一个很好的补充、它只允许电池充电或完全器件运行。

我的问题是:在端口电流能力之后、USB 线路是否可用于数据传输(例如、为下游端口充电?) 或者、我是否必须对 D+D-线路进行多路复用、并在电流能力检测后将 D+D-路由到我的 USB 收发器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abel:

    是的、在完成充电检测后、您需要使用 USB 开关或其他多路复用器才能在 D+/D-线路上传输数据。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    您是否知道您提供的任何类似吞吐量器件是否包含多路复用器和/或不需要其他电路来实现 DCP?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abel:

    到目前为止、我们的所有器件都没有一个具有与电池充电器集成的 USB 开关功能。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我必须处理这个问题。 感谢 John 的帮助!