Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 您好!
我正在评估 BQ24195、以便为功耗相对较高的器件充电和供电(平均600mA、蜂窝式调制解调器瞬时脉冲良好)。
此器件可由一个内部1节锂电池或者一个外部(最好是 USB)电源供电运行。 阅读数据表后、BQ24195似乎是一 个合理的选择、嵌入 式 USB 电流可用性检测是一个很好的补充、它只允许电池充电或完全器件运行。
我的问题是:在端口电流能力之后、USB 线路是否可用于数据传输(例如、为下游端口充电?) 或者、我是否必须对 D+D-线路进行多路复用、并在电流能力检测后将 D+D-路由到我的 USB 收发器?
谢谢、