Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ76920
硬件配置-
参考 BQ78350-R1的数据表:
Q0:KEYIN:一个低电平表示应用钥匙开关在位置上处于非激活状态。 高电平会导致 DSG 保护 FET 打开。 如果未使用该引脚、则应将其连接到 VSS。
系统能否只打开和关闭 DSG-FET、只有我使用 KEYIN 的功能?
因此、当我将 KEYIN-引脚接地时、DSG-FET 将始终处于导通状态?
Q0b:如果问题0的答案是肯定的:是否还有一个引脚来控制 CHG-FET 的状态以打开或关闭?
参考 BQ78350-R1的技术参考:
Q1:!PRES:bq78350-R1能够通过 PRES 引脚的状态检测是否存在系统和/或充电器。 当 bq78350-R1检测到电池已从系统或充电器中移除时、该功能可用于禁用电池输出。
我的问题是指第二句:当电池被取出时、电池输出端被一直禁用。 您能更详细地了解一下、您的意思是什么?
如果我想使用引脚、应该将哪种硬件连接到 PRES 引脚?
Q3:如果我想选择正确的 Battery Chemistry ID、是否说我必须记录电池0°C 的放电行为 25°C 和40°C、具有平均最大放电和平均最大放电的一半
如何通过放电过程模拟这些温度?
最大放电意味着什么? 放电期间的最大放电是否以电流为基值?
感谢你的帮助
VAUX、PRES
日志文件-温度:0°C、25°C、40°C