This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:有关配置 bq78350-R1、bqStudio 和电池化学特性的问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674582/bq78350-r1-questions-about-configuring-the-hardware-of-bq78350-r1-bqstudio-and-battery-chemistry

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76920

硬件配置-

参考 BQ78350-R1的数据表:

Q0:KEYIN:一个低电平表示应用钥匙开关在位置上处于非激活状态。 高电平会导致 DSG 保护 FET 打开。 如果未使用该引脚、则应将其连接到 VSS。

系统能否只打开和关闭 DSG-FET、只有我使用 KEYIN 的功能?

因此、当我将 KEYIN-引脚接地时、DSG-FET 将始终处于导通状态?

Q0b:如果问题0的答案是肯定的:是否还有一个引脚来控制 CHG-FET 的状态以打开或关闭?

参考 BQ78350-R1的技术参考:

Q1:!PRES:bq78350-R1能够通过 PRES 引脚的状态检测是否存在系统和/或充电器。 当 bq78350-R1检测到电池已从系统或充电器中移除时、该功能可用于禁用电池输出。

我的问题是指第二句:当电池被取出时、电池输出端被一直禁用。 您能更详细地了解一下、您的意思是什么?

如果我想使用引脚、应该将哪种硬件连接到 PRES 引脚?  

Q3:如果我想选择正确的 Battery Chemistry ID、是否说我必须记录电池0°C 的放电行为 25°C 和40°C、具有平均最大放电和平均最大放电的一半

如何通过放电过程模拟这些温度?

最大放电意味着什么? 放电期间的最大放电是否以电流为基值?

感谢你的帮助

VAUX、PRES

日志文件-温度:0°C、25°C、40°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    Q0:在其他条件下将放电 FET 拉低时、KEYIN 将关闭。 它不会切换
    没有引脚可关闭充电 FET。 主机 FET 控制命令的工作周期为4秒、但它不是引脚、而是命令。 KEYIN 没有内部上拉特性并且需要一个外部上拉电阻器。
    Q1:PRES 可关闭两个 FET 并从故障中恢复。 有关选项、请参阅技术参考手册。 该引脚具有一个脉冲内部上拉电阻以降低功耗。 系统中的 FET 应接地、FET 应接通。 移除电池后、可将引脚上拉至高电平、FET 将关断。 如果使用 PRES、您不需要上拉、但可能需要对信号进行 ESD 保护、因为它将进入外部世界。
    Q3:是的、最大放电是放电期间的电流。 最大放电将是系统的最大预期放电。 如果您的电池支持2C、但您的系统在其最大电流模式下仅支持1C、则最大值将为1C 值。 如果您有2500mAh 电池、则负载为2500mA。 根据系统需要调整最大速率、当然不会超过电池的限制。 另一个测试负载将是该电流的一半。
    温度传感器必须位于电池上才能实现正确的化学匹配、不应对其进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至 Q1:示例 Szenario:电池已使用并正在放电。 我们注意到电池未处于安全条件下(超出欠压阈值)必须从系统断开连接。 我不使用 KEYIN 引脚(引脚接地)。

    电池管理系统是否会关闭 DSG-FET 以断开电池与系统的连接、即使我没有使用 KEYIN 引脚的用途?





    至 Q3:"温度传感器必须位于电池上、以便匹配正确的化学成分"。

    好的、换句话说:

    因此、我需要6个日志文件。 此日志文件将包含有关电池放电周期的信息。 放电周期有两个参数
    可能会有所不同。 这些参数是电流和温度。

    我需要六个日志文件、其中包含具有0、25、40度和最大放电电流的放电过程、以及
    最大放电电流的一半。

    因此、在放电期间、电池必须处于不同的状态。 电池在放电期间必须处于的环境
    在一种情况下必须为0度。 因此、温度传感器必须测量0度。

    您如何在环境中模拟0度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:是的、如果未使用 KEYIN、UV 可提供保护。 必须启用 UV (默认情况下启用 UV)、请参阅技术参考手册的第3.1节。 许多事情都可能会关闭 FET、只有在条件可以接受时才能打开 FET。

    问题3. 是的、需要6个日志、如 CEDV 系数所述。 温度范围可适用于系统环境。 温度传感器必须连接到电池、以在测试期间获得电池温度。 这种类型的测试通常在温度调节室中进行、在该室中、系统温度可以升高或降低、以模拟系统可以在不需要将系统传输到该环境并等待正确条件的情况下运行的温度。 您可以在互联网上搜索"温度室"、"热室"、"环境测试室"或类似的搜索词。 一些实验室使用具有适当外壳的温度调节系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三季度:我没有热室、无法模拟其他温度。

    在这种情况下、我可以做什么? 是否可以记录所有6种情况下室温的行为?

    问题4:使用正确的 Chemistry ID 接收电子邮件需要多长时间?

    Q5:IM 使用锂聚合物电池。 我不能选择这种类型的电池、因为没有列出这种类型(锂聚合物)、正如您看到的。

    我该怎么做才能选择锂聚合物电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    这可能会向后开始、但这里有两个可能会被混淆的东西。
    首先是可加载到 bq78350-R1中的化学 ID、以估算唤醒(引导)时的电压充电状态。 这可以从 bq78350-R1的 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡中进行选择。 您可以浏览列表并选择单元格或最近的单元格类型。 如果需要、您还可以记录日志并提交以匹配化学成分。 这对于阻抗跟踪监测计而言很常见、但对于 bq78350-R1而言、这一点不太重要、因为它是 CEDV 监测。 用于匹配化学成分的工具是 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM
    第二个是 CEDV 参数。 上面显示了打包程序选项卡。 补偿针对电流和温度。 数据在2个电流和3个温度下收集(6个文件)、并提交至工具 www.ti.com/.../gaugeparcal 、该工具将发送 CEDV 参数以设置 bq78350-R1。

    在这种背景下、您的问题:
    3:如果您没有自己的室、并且无法借出或出租、您可以考虑签订测试合同或确定可以安全地临时做什么。 如果您生活在炎热或寒冷的气候中、您可能允许自然调节一个温度。 如果您无法满足该技术的要求、它将无法发挥其功能。 如果您没有3个要测试的温度、则可以为其他温度为工具提供相同的2个文件、但结果可能不好。 收集数据时、请确保温度传感器位于电池上、而不是环境温度上。 CEDV 中的"C"用于"补偿"、或者调整 EDV 以适应负载和温度。 如果您无法准备数据的温度部分、请考虑您是否需要使用补偿功能或是否适合使用固定 EDV。 通过固定的 EDV、您可以运行1条曲线、计算容量并选择 EDV2、EDV1和 EDV0点。

    4.网络工具应在几分钟内发送电子邮件。 我没有完成。

    5.如上所述,选择化学工具/选项卡并浏览电池列表。 如果需要、您可以使用匹配工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4日、今天的测试结果通过电子邮件发送大约需要1分钟。 结果可能会有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q6:但我的电池未在化学成分部分列出。 我使用的是2400 mAh 的锂聚合物电池。 在列表中选择确切的电池是否非常重要、或者是否可以选择靠近我的电池的化学 ID?

    Q7:"确保温度传感器位于电池上"的含义是什么。 在电池管理系统板上、我使用了一个温度传感器。 我已将其连接到 BQ76920、如 IC 数据表中所述。

    Q8:关于子类电量监测中的数据存储器部分、有 EMF、R0、T0、T1、TC、 C1。 这是我将通过电子邮件从 TI 获取的 CEDV 系数吗?

    Q9:使用固定 EDV、您可以运行1条曲线、计算容量并选择 EDV2、EDV1和 EDV0点。
    您的意思是、我应该选择一个固定放电终点电压(EDV)、对吧?
    计算容量时应使用哪种公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:
    6:对于 bq78350-R1、确切的电池并不重要。 如果需要、您可以运行日志并与化学成分匹配、但对于该 CEDV 部件、化学成分用于估算复位时的容量。

    7:热敏电阻的传感器部分应安装在电池上、您需要电池的温度、而不是电路板的温度。

    8:是的。 您可以在 http://www.ti.com/tool/gpccedv 的步骤3中看到示例报告 。 请注意、报告中有一些您不需要的信息。

    9:对。 如果您从充满电的放电到完全放电的电压、记录时间、电流和电压、则可以计算传递电荷、将其作为电流 x 时间的总和。 当放电停止时、您有电池的容量。 计算93%并查看电压、即 EDV2、EDV1也是如此、当然、EDV0也是您停止的地方。