请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI:
我们正在寻找 具有降压拓扑的直流/直流转换器。 以下是4种型号。
|
输出电压和电流 |
24V、25A |
48V、25A |
110V、25A |
220V、12.5A |
|
额定功率(W) |
600 |
1200 |
2750. |
2750. |
请向我们推荐合适的 PWM 控制器。 如果有任何参考设计、敬请分享
此致
Yashwitha