This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器

Guru**** 2491965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700950/dc-dc-converter

尊敬的 TI:

我们正在寻找 具有降压拓扑的直流/直流转换器。 以下是4种型号。

输出电压和电流

24V、25A

48V、25A

110V、25A

220V、12.5A

额定功率(W)

600

1200

2750.

2750.

 

请向我们推荐合适的 PWM 控制器。 如果有任何参考设计、敬请分享

此致

Yashwitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yashwitha、

    此直流/直流转换器的输入电压要求是什么?

    您还可以使用 Webench 工具根据您的设计要求搜索降压转换器和控制器产品系列。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yashwitha、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请予以回复。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn