This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:为什么截止电压低于0.5V?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703455/tps54340-why-is-the-cut-off-voltage-lower-0-5v

器件型号:TPS54340

降级:

您可以帮助检查原理图吗?

由于该解决方案被设置为23.5V、但是、如果输入为23V、截止电压低于0.5V?

请帮您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    您能详细说明一下截止电压吗? 您是不是说5V5EN 下的电压漂移0.5V? 或者、您能否解释哪个电压节点漂移0.5V?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    很抱歉、我的错误说明、电压是起始电压和停止电压。

    例如、如果我们将启动电压设置为23V、则停止电压大约为22.5V。

    请帮您检查原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    使能迟滞由 RUVLO1电阻器设置。 当 EN 上的电压大于1.2V 时、器件内部的3.4uA 电流源将打开。

    迟滞可通过数据表中的公式4进行计算:

    RUVLO1=(VSTART-VSTOP)/IHYST=.5/3.4uA=147k Ω

    有关更多信息、请参阅数据表的第7.3.7节。

    此致、
    Katelyn