This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:关于跳周期模式

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678809/lm25141-about-skip-cycle-mode

器件型号:LM25141

大家好、

 

我们的客户正在以下条件下评估 LM25141EVM。

轻负载(大约0.01A 至0.5A)时、VOUT 的纹波大于重负载(2.0A)、且纹波的频率分量小于重负载(2.0A)。

 

[条件]

-VIN=4.5V 至20V

-VOUT=3.8V

IOUT 大约为0.01A 至2.0A

-fsw=440kHz

-L=6.8 μ H

-DEMB 引脚为低电平

 

我知道这个原因是跳周期模式。

如果是、您能告诉我以下问题吗?

 

------

[第1季度]

他们想知道进入跳周期模式的当前值和机制(内部电路的运行)。

如果您有任何信息(文档)、请告知我们吗?

--

 

[第2季度-第1季度]

他们希望估算纹波的频率分量。

我知道该频率取决于各种条件。

您能告诉我们计算方法吗?

--

 

[第2季度]

该频率是否具有下限级别?

--

 

[第3季度]

如果在跳周期模式下有电感器电流、开关电压和输出电压的波形、您能否提供信息?

根据其评估结果,VOUT 是跳周期模式下的“锯齿波形”。

因此、他们想知道这种行为是否正确。

------

 

您能在 E2E 消息上告诉我您的联系方式吗?

我可以发送客户信息。

我期待您的回复。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru、

    感谢您提出有关 LM25141的问题。 是、当 DEMB 引脚为低电平时、控制器将以跳周期模式运行。

    Q1--进入跳周期模式

    • FB>VREF

    • 比较器<300mV

    • 16个连续 CLK 周期内无 HO 脉冲。

    在跳周期模式下、您将看到更高的输出纹波。

    Q2-很 难确定纹波频率、脉冲数取决于负载、电感值、输出电容和控制环路。

     

    Q3 -以下是 SW 和输出纹波电压、SW 和 IL、Vin=12V、Iout=0A

    我的电子邮件是 terry.allinder@ti.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry - San、

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Kanemaru