Other Parts Discussed in Thread: LM25141
大家好、
我们的客户正在以下条件下评估 LM25141EVM。
轻负载(大约0.01A 至0.5A)时、VOUT 的纹波大于重负载(2.0A)、且纹波的频率分量小于重负载(2.0A)。
[条件]
-VIN=4.5V 至20V
-VOUT=3.8V
IOUT 大约为0.01A 至2.0A
-fsw=440kHz
-L=6.8 μ H
-DEMB 引脚为低电平
我知道这个原因是跳周期模式。
如果是、您能告诉我以下问题吗?
------
[第1季度]
他们想知道进入跳周期模式的当前值和机制(内部电路的运行)。
如果您有任何信息(文档)、请告知我们吗?
--
[第2季度-第1季度]
他们希望估算纹波的频率分量。
我知道该频率取决于各种条件。
您能告诉我们计算方法吗?
--
[第2季度]
该频率是否具有下限级别?
--
[第3季度]
如果在跳周期模式下有电感器电流、开关电压和输出电压的波形、您能否提供信息?
根据其评估结果,VOUT 是跳周期模式下的“锯齿波形”。
因此、他们想知道这种行为是否正确。
------
您能在 E2E 消息上告诉我您的联系方式吗?
我可以发送客户信息。
我期待您的回复。
此致、
Kanemaru