请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在仿真直流/直流反激式转换器电路、该电路的输出电压应在110V 至850V 的输入电压范围内为12V。
仿真工作 、直到我将耦合系数更改为小于1。
我使用具有3个绕组的非线性变压器。
如果我仅仿真变压器并更改 耦合系数 、那么我的输出非常低。 低于 I expect.e2e.ti.com/.../try_5F00_transformer.TSCe2e.ti.com/.../3146.UCC28C42_5F00_rmp.TSC
当我使用耦合电感器并更改多路复用电感(k<1)时、它按预期工作。
我是否必须使用耦合电感器进行能量传输?是否存在其他错误?
我希望有人能帮助我。