This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C42:只有具有完美耦合系数的非线性变压器仿真有效

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703035/tina-spice-ucc28c42-only-simulation-with-perfect-coupling-coefficient-for-non-linear-transformer-works

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在仿真直流/直流反激式转换器电路、该电路的输出电压应在110V 至850V 的输入电压范围内为12V。

仿真工作 、直到我将耦合系数更改为小于1。

我使用具有3个绕组的非线性变压器。

如果我仅仿真变压器并更改 耦合系数 、那么我的输出非常低。 低于 I expect.e2e.ti.com/.../try_5F00_transformer.TSCe2e.ti.com/.../3146.UCC28C42_5F00_rmp.TSC

当我使用耦合电感器并更改多路复用电感(k<1)时、它按预期工作。

我是否必须使用耦合电感器进行能量传输?是否存在其他错误?

我希望有人能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我可以请我们的一个建模团队在这里提供帮助。 但您需要小心地尝试在 SPICE 仿真器中对非理想行为或电源电路建模。

    您尝试通过非理想的仿真实现什么? 通常、这些仿真需要更多的时间、并且可能会出现收敛问题、因为它们会引入需要更多计算的高频波形。

    如果您需要概念证明、我建议您拥有的电路就足够了。

    此致

    Peter