This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:电源正常(PG)输出灌电流限制

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673449/lm27762-power-good-pg-output-sinking-current-limit

器件型号:LM27762

您好!

我想使用 LM27762的 PGOOD 输出来驱动 LED。  PGOOD 可灌入的电流限制是多少?   

PGOOD 将通过一个电阻器和串联的 LED 被拉至正电源轨(在我的应用中为5.2V)。  当 PGOOD 为低电平时、LED 将进行偏置、使其导通~ 1mA。  为此、我的电阻器将为2.7k。

数据表仅规定 PGOOD 应通过10k 电阻器拉至 VIN、或接地。  它不提供有关 PGOOD 的任何其他详细信息。  我的假设是、按照我所述、使用它来灌入 LED 电流是可以的、但当数据表中未明确指定这些值时、我不会假设这些值。

谢谢、

Cletus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cletus、

    是的、我可以为您进行检查。

    由于 D/S 当前已编写、我们建议仅使用10k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您回来、我期待得到有关这方面的澄清。

    -克莱格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心等待。 PGOOD 引脚可灌入至少1.5mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    谢谢、这回答了我的问题。

    -克莱格斯