Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 您好!
我想使用 LM27762的 PGOOD 输出来驱动 LED。 PGOOD 可灌入的电流限制是多少?
PGOOD 将通过一个电阻器和串联的 LED 被拉至正电源轨(在我的应用中为5.2V)。 当 PGOOD 为低电平时、LED 将进行偏置、使其导通~ 1mA。 为此、我的电阻器将为2.7k。
数据表仅规定 PGOOD 应通过10k 电阻器拉至 VIN、或接地。 它不提供有关 PGOOD 的任何其他详细信息。 我的假设是、按照我所述、使用它来灌入 LED 电流是可以的、但当数据表中未明确指定这些值时、我不会假设这些值。
谢谢、
Cletus