Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625-Q1 大家好、团队、
我对客户的 LMR23625-Q1进行了原理图审阅。 我记下一下、您能检查一下并给我反馈吗?
我正在等待你的答复
Masayuki
***********
问题、
-我们的客户希望在引导 引脚和引导电容器之间添加2欧姆电阻器。 你怎么看?
-在我的计算中,CFF (前馈电容)为16pF。 但我们的客户选择了10pF。 它太小了吗? 您能告诉我、如果我们选择的 CFF 太小、器件的行为是怎样的?