This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:自举电容器和前馈电容器

Guru**** 2605875 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684143/lmr23625-q1-bootstrap-capacitor-and-feed-forward-cap

器件型号:LMR23625-Q1

大家好、团队、

我对客户的 LMR23625-Q1进行了原理图审阅。 我记下一下、您能检查一下并给我反馈吗?

我正在等待你的答复

Masayuki

***********

问题、

-我们的客户希望在引导 引脚和引导电容器之间添加2欧姆电阻器。 你怎么看?

-在我的计算中,CFF (前馈电容)为16pF。 但我们的客户选择了10pF。   它太小了吗? 您能告诉我、如果我们选择的 CFF 太小、器件的行为是怎样的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    启动电容器上的2欧姆电阻应该正常。
    通常、即使没有 CFF 值、转换器也应保持稳定。
    如果客户选择较低的 CFF、则可能是瞬态响应不太理想
    因此、CFF 值只能根据瞬态响应(带宽等)进行调整

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢您的快速响应。 我理解这些答案。 但我对该产品还有其他疑问。

    我们的客户希望使用2.2uH 的电感器。 除了输出电流外、我们客户的设计要求几乎与数据表的典型应用相同。 在本例中、输出电流为1A。 我认为2.2uH 的电感值太低。 我建议至少4.7 μ H。
    你怎么看?

    我正在等待你的答复。
    谢谢、
    Masayuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为2.2uH 应该可以

    谢谢
    -Arief