Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D21
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548D22 主题中讨论的其他器件: TPS548D21
现在、我在 采矿机中使用 tps548d22。 输入为12V 直流输出为0.8V 40A。我希望 在 0.8V±0.01V 范围内使用软控制输出。如何进行此操作。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
TPS548D22可通过引脚搭接提供可选的精密基准电压。 内部可选择0.8008V。 在 BP 和 VSEL 之间连接一个100k 电阻器、并在 VSEL 和 GND 之间连接一个22.1k 电阻器以锁存 OCP、或在 VSEL 与 GND 或断续模式 OCP 之间连接一个19.1k 电阻器。 在这种情况下、您可以将 RSP 和 RSN 直接连接到输出、而无需反馈电阻器。 请参阅数据表中的图18。