This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:0.8V±0.01V 内的控制输出使用软

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676092/tps548d22-control-output-use-soft-within-0-8v-0-01v

器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS548D21

现在、我在 采矿机中使用 tps548d22。 输入为12V 直流输出为0.8V 40A。我希望 在  0.8V±0.01V 范围内使用软控制输出。如何进行此操作。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    TPS548D22可通过引脚搭接提供可选的精密基准电压。  内部可选择0.8008V。  在 BP 和 VSEL 之间连接一个100k 电阻器、并在 VSEL 和 GND 之间连接一个22.1k 电阻器以锁存 OCP、或在 VSEL 与 GND 或断续模式 OCP 之间连接一个19.1k 电阻器。  在这种情况下、您可以将 RSP 和 RSN 直接连接到输出、而无需反馈电阻器。  请参阅数据表中的图18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John
    感谢您的帮助。 也许我没有清楚地表达我的意思。 我知道如何获得0.8V、但我不知道如何使用软件来控制±0.01V。因为要确保精确的内核电压、所以我将实时调整。 我可以使用 DAC 输出连接 RSP 吗?内部基准电压为0.9V。0.9V 是否会产生影响?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    如果您需要调节电压、则 TPS548D21提供可调节输出调节。 请告诉我您的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John
    我想随时控制输出±0.01V、然后控制内核电压?如何获取它。 我可以使用 DAC 输出连接 RSP 吗?内部基准电压为0.9V。0.9V 是否会产生影响?
    此致、