主题中讨论的其他器件: LM5145
你(们)好
我们计划在设计中使用 LM5085降压稳压器、并有如下疑问:
1) 1)如果输入为 Vin<= 12V、那么 LM5085的输出将是什么以及该电压是否稳定、因为 MP1498具有宽 I/p 范围(4.4V-60V)?
2)我们需要 LM5085提供60W 输出(系统要求)、这意味着(12V/5A)或(10V/6A)。LM5085能否提供6A 至10V 的负载? 如果是、那么我们如何选择该电路中使用的 PFET?
3) 3)在 LM5085中 ,外部 MOSFET 占用了更多空间。 TI 是否有任何在 100%占空比下工作的器件与 LM5085相同但具有内置 MOSFET?
为了更好地理解图像、请参见下面的。
期待您的宝贵响应。