This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:外部时钟同步运行

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701987/ucc28951-q1-sync-operation-for-external-clock

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

大家好、团队、

请介绍 UCC28951-Q1用作具有外部时钟的从模式的以下两项。

根据为同一应用中的 UCC28950系列器件编写的 SLUS609应用手册;  

  同步引脚外部时钟信号的脉冲宽度需要大于300ns。

   无论 UCC28951-Q1的频率如何、该300ns _min 是否应用于逻辑"高"和"低"?

2. SYNC 引脚的外部时钟需要的频率应超过 RT 电阻器设置的内部频率的 x1.8。

  如果内部频率的变化为+/-15kHz、为100kHz_TYP、  如何估算外部时钟的最小频率?

  是否 需要207kHz (=115kHz*1.8)作为最小频率?   或者 180kHz (100kHz_TYP_1.8)是否足够?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    我会将这些问题添加到我们通过电子邮件讨论的其他开放式同步信号问题-我希望在星期一之前为您解答

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin-San、

    这个问题怎么样?

    在您的电子邮件同步信号说明中、我找不到有关此问题的任何评论。

    此致、

    Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Someno-San

    1/正向脉冲宽度应> 300ns。 最小负脉冲宽度应该相似-但我尚未在工作台上确认-我将在周一尝试执行此操作。 通常、SYNC 信号为50%占空比-或100kHz 同步频率下为5uS。 这些时间将与频率无关。

    2同步频率必须比控制器自由运行频率大1.8倍。 207kHz 的频率。。。 实际上、设计人员会首先选择同步频率、然后将自由运行频率设置为满足1.8倍条件。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    我今天早上在工作台上检查了 UCC28950器件、正向和负向脉冲的脉冲宽度都应大于300ns。

    提到的所有频率都是 OUTx 引脚上的频率。

    请注意、这些脉冲宽度上有很大的裕度。 我将 UCC28950的自由运行频率设置为100kHz、以便使用20ns 的宽负向脉冲在15kHz 至1MHz 的范围内同步。 控制器需要最小100ns 的正向脉冲、并在75kHz 至1MHz 之间同步

    控制器在50%占空比时同步高达1MHz、其中 Ton = Toff = 250ns。  注意:在这种高频下、死区时间在开关周期中占据很大比例、因此功率转换器级可用的占空比受到限制。

    我的输入信号是0/5V

    此致
    Colin