主题中讨论的其他器件: UCC28950
大家好、团队、
请介绍 UCC28951-Q1用作具有外部时钟的从模式的以下两项。
根据为同一应用中的 UCC28950系列器件编写的 SLUS609应用手册;
同步引脚外部时钟信号的脉冲宽度需要大于300ns。
无论 UCC28951-Q1的频率如何、该300ns _min 是否应用于逻辑"高"和"低"?
2. SYNC 引脚的外部时钟需要的频率应超过 RT 电阻器设置的内部频率的 x1.8。
如果内部频率的变化为+/-15kHz、为100kHz_TYP、 如何估算外部时钟的最小频率?
是否 需要207kHz (=115kHz*1.8)作为最小频率? 或者 180kHz (100kHz_TYP_1.8)是否足够?
此致、
Hidekazu Someno